结果:找到"PCB设计 画图 顶层不可见 换层",相关内容1000条
  • 原理图不可见网络如何删除
  • 版本:lceda-pro-windows-x64-2.1.36原理图界面DRC检查:2023-11-1320:03:38[信息]:开始设计规则检查。2023-11-1320:03:38[信息]:网络标签GND15没有连接导线或总线。2023-11-1320:03:38[信息]:网络标签RX15没有连接导线或总线。2023-11-1320:03:38[信息]:完成设计规则检查。致命错误:0,错误:0,警告:0,信息:2。原网络名为GNDRX,这里为了区别原有GNDRX网络在DRC点击网络名在属性里改成了GND15RX15网络管理那里没有这两个网络这两个网络在原理图界面不能定位不能显示无法查看到...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理 网络 发帖人:hui223 发帖时间:2023-11-13 20:53:00
  • 顶层镀锡层和阻焊层是否和常规理解不同?
  • 我设计的时候发现,我放置了镀锡层,可是加工的时候根本没有给我镀锡,后来发现,根本不是镀锡层给镀锡,而是阻焊层给镀锡,AD设计软件里镀锡层就是镀锡的!是否嘉立创DEA专业版设计这个文字给弄反了??希望设计工程师们把这个(很小的)关键问题解决掉,符合人的常规思维文字标注!顶层镀锡层就是镀锡层,,,顶层阻焊层就是涂料层,底层也同时改过来!谢谢!设计工程师你们辛苦了!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 镀锡 阻焊 发帖人:山海电子 发帖时间:2023-09-02 11:29:00
  • PCB设计图层切换快捷键
  • 用LCEDA设计PCB时,需要经常切换图层,根据自己的需要,自行配置图层显示,可能会显示多个图层。每次切换图层都要用鼠标移到右上角,然后重新用鼠标选择,效率不够高。如这个“top”,我添加了“多层”进来,形成自己的图层配置,就可以看到过孔,方便走线。希望图层这里添加快捷键,方便操作,提高绘图效率。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 快捷键 切 发帖人:DEEEAN 发帖时间:2023-02-13 22:19:00
  • 立创EDA怎么设置自己想要的特殊的边框外形轮廓及尺寸
  • 最近学了一点立创EDA,想打点特殊轮廓的PCB板玩,希望大神指点一下我都有哪些方法能做到,在EDA里怎么做,由外部导入怎么做,比如由UG软件画一个具有特殊意义的封闭曲线,怎么导入到立创EDA的边框层里面,作为边框使用
  • 所属专栏: 模块答疑 标签: 边框 发帖人:创造生活 发帖时间:2021-09-21 16:20:00
  • 铺铜不可见,求解
  • 如图,已设置铺铜区可见,但依旧不显示,其他工程可以
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 铺铜 发帖人:Superfire 发帖时间:2019-07-20 19:11:00
  • 接电路设计原理图设计pcblayout电路调试整套项目
  • 电路原理图设计pcb设计电路调试电路原理图设计pcb设计原理图设计代画pcbpcb代画pcb设计画pcb电路设计、原理图、PCB板绘制、pcb板设计、本人专业绘制电路图,以及单片机开发(单片机有合作伙伴做)。ADpads以及allegro三个软件都可以有需要的可以联系我。有意者可以联系我。效率快,价格低。可单独原理图设计或者单独pcblayout。也可以整套包括调试都弄好。主要做平板电脑设计(安卓,win都做)摄像头门禁设计mcu电路设计电源板
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 代pcb 原理 pcb,layout 发帖人:电路设计王生 发帖时间:2019-01-19 15:53:00
  • 问一下层设置后,顶层底层就成灰色点不起了,怎么弄
  • 问一下,层设置一次后,顶层底层就成灰色点不起了,怎么弄,还是能编辑,但是输出PDF文件也不能选择顶层底层了,默认就是两个都选择了。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 问一下置后,就成灰色点起了,怎么弄 发帖人:edit 发帖时间:2018-03-23 22:23:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: